This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642EVM:检查 DP 1.4信号完整性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642EVM, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1343786/ts3dv642evm-check-the-dp-1-4-signal-integrity

器件型号:TS3DV642EVM
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

您好!

我的客户想知道、他们使用 HDMI 2.0信号4K60 (17.92Gbps)来测量 TS3DV642EVM 上的眼图。

测试结果是否可用于 DP 1.4信号完整性(一个通道6Gpbs)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 HDMI 和 DP 高速数据路径是分开布线的、我认为您不能说通过 HDMI 2.0测试结果也适用于 DP。 我仍将运行 DP 合规性测试并检查 DP 信号完整性。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我是否可以知道 T3DV642EVM 具有 DP 连接器版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有支持 DP 连接器的 TS3DV642EVM、但 TS3DV642将在8.1Gbps 下支持 DP1.4。

    谢谢

    大卫