This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:关于电容导通和关断状态条件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1332947/sn74lvc1g3157-regarding-capacitance-on-and-off-state-condition

器件型号:SN74LVC1G3157

您好!

需要验证上述 CMOS SPDT 开关的电容开/关状态测量结果。

请推荐测试程序以及进行测试所需的任何测试设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了澄清一下、我想让您知道电容与  输入频率无关、如果要测试器件、输入频率应达到~17pF (Cio on)和~5.2pf (Cio off)。

    那么、您是否担心此器件在不同输入信号频率下的性能? 如果是、此数据表上的带宽规格可以帮助您了解此器件在不同输入信号频率下的性能。

    最后重申一下、在 SN74LVC1G3157也符合规格(340MHz)的频谱范围内、该电容是平坦的。

    我可以研究如何针对此器件测试电容、但请告诉我您对我之前在此主题中所说内容的看法。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我现在将关闭此主题!