This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:SEL 引脚是否具有断电功能?

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1343502/tmux1574-does-sel-pin-has-powered-off-function

器件型号:TMUX1574

专家、您好!

根据已查阅的数据表和应用手册、断电功能应在输入和输出的信号路径上提供。 TMUX1574 SEL 引脚是否具有断电功能? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值中所示、无论 VDD 如何、SEL 引脚都可以承受高达6V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    今天是 TI 假日。 感谢您的耐心等待、我们将在下周同一时间给您回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    该器件在控制引脚上具有断电保护功能。 这称为 失效防护逻辑。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。