This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4053A:SN74LV4053A 有没有 TI 替代器件?

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1133, SN74LV4053A, TMUX4053, CD74HC4053, SN74LV4053A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1342225/sn74lv4053a-is-there-any-ti-alternate-device-for-sn74lv4053a

器件型号:SN74LV4053A
主题中讨论的其他器件: TMUX4053、TMUX1133 CD74HC4053

大家好!

我的一个客户将 SN74LV4053A 用于其相同生产的产品。

正在寻找适用于 SN74LV4053A 的 TI 新替代器件、因为当前器件是非常旧的器件。
我在 TI 网站上发现 TMUX4053作为替代器件。 但此器件的 VDD 工作电压范围为5V~24V。  
他们希望备用器件至少在4.5V 电压下运行。 此时、他们有以下问题。

问题1:  TMUX4053能否在4.5V VDD 下运行?
问题2.  除了 TMUX4053、您有没有适用于 SN74LV4053A 的备选器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX4053针对更高电压进行了优化。 TMUX1133具有更好的模拟特性、但价格更高。

    当 SN74LV4053A 仍可用于应用时、没有理由替换该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    正如 Clemens 所说、虽然  SN74LV4053A 是一款旧器件、但您不应更改设计、因为它将在可预见的未来投入生产。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron、Clemens、

    非常感谢您的答复。

    我发现他们也使用了 SN74LV4053A-Q1和 CD74HC4053。
    您是否有适用于这些器件的任何替代器件?

      TMUX1133是否与 SN74LV4053A 相同?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有类似的符合汽车标准的开关。

    所有这些器件都具有相同的引脚排列。 但是、HC 和 TMUX 器件还支持负电源、以允许切换负信号。 如果 CD74HC4053实际上未使用负电压、则应能够将其替换为 SN74LV4053A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    再次重申一下克莱门斯所说的话、

      SN74LV4053A-Q1是多路复用器产品系列中唯一一款2:1 3通道自动认证多路复用器。 我建议您的客户继续使用此器件。

    2.所有3款器件(TMUX1133、SN74LV4053a 和   CD74HC4053具有相同的引脚排列。 但是、tmux 和 CD 器件也可以支持负电源。 如果您的应用中没有传递负信号、则应将  CD74HC4053替换为 SN74LV4053A 。 如果您正在寻找成本更高/精度更高的器件、可使用 TMUX1133。

    如果您需要任何进一步的帮助、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron、Clemens、

    非常感谢您的答复。
    我明白了。 我将告诉他们、TI 建议您继续使用这些器件。

    再次感谢大家、此致、
    和也。