This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257-Q1 PIN16 (VDD)最大额定电流((限流)是?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1343445/sn3257-q1-sn3257-q1-pin16-vdd-maximum-rating-current-limited-current-is

器件型号:SN3257-Q1

SN3257-Q1 PIN16 (VDD)的最大额定电流((限流)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个器件只有高阻抗输入、并且 I/O 通道与电源隔离。 因此、VDD 限制毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我同意 Clemens 的观点

    如果您需要更多帮助、敬请告知