This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:VCC 连接到 P3V3电源

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1342572/sn74cb3q3257-vcc-connect-to-p3v3-power

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3257

嗨、团队,

我有关于 SN74CB3Q3257 IO 信号电平的问题、我想使用此 IC 的 IO 进行 P1V8 JTAG 信号选择、根据数据表、当 VCC 连接到 P3V3电源时应该可以。

您能评论一下并再次确认一下吗?

BR,

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;模拟开关支持其电源轨之间的所有电压。 (CB3Q 器件支持更高的电压;您真的需要这个吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Clemens 的观点、您可以使用  SN74CBTLV3257器件通过一个3.3V 电源传递1.8V 信号。

    如果您有任何问题、敬请告知!