This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6121:无器件

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1341693/tmux6121-no-part

器件型号:TMUX6121
主题中讨论的其他器件:TMUX6201

您好!

我要驱动 +/-10伏输入、我需要 SPST 开关 、我具有5伏的控制电压  

请建议使用 SPST 开关部件号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX6201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高逻辑控制电压、我将提供1.8伏输入信号、我将驱动+/- 12伏、这将起作用。  TMUX6201交流/直流两者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用 SPST 继电器上一电路现在我不希望继电器我可以使用  TMUX6201开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX6201还可以处理1.8V 控制信号和24V I/O 信号  

    继电器可实现电隔离、即不同或浮动接地电压。 我不知道您是否需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivaraj、

    我同意 Clemens 的观点、 TMUX6201是您以前在电路中用过的继电器的良好替代品。 它支持1.8V 逻辑、并且您可以  通过器件传递+/- 12V 交流或直流信号。  

    虽然继电器在  电隔离方面确实具有优势、但 TI 多路复用器 Flat ron 可以提供比继电器更优化的解决方案

    查看该 应用手册 、其中详细介绍了如何使用多路复用器替代继电器。

    如果您有任何问题、敬请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     数据表提及+/- 4.5在我的应用中发送信号低电平-7V 正弦波峰峰值和 高信号最大12伏我正在查找 SPST 继电器

     这是我的应用中使用继电器 SPST 的电路输出端、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivaraj、

    要通过-7V 至12V 的峰峰值正弦波信号、您需要将此器件与   +/-12V 电源

    该器件可以在其电源电压范围 VDD 至 VSS 之间传递任何信号。

    如果您还有任何问题、敬请告知!