This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:RUTR

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1340651/tmux1072-rutr

器件型号:TMUX1072

尊敬的团队:

                        我正在尝试通过晶体管 BC847B 来控制多路复用器 TMux1072RUTR 的接地。 我发现了一些问题,经过一段时间后,复用器进入挂起状态。 在挂起的情况下,多路复用器 IC 传递恒定频率,我们传递40Mhz 频率。 当 IC 处于挂起状态时、频率没有变化。

在复位 MUX 的接地和切断 MUX 电源后、IC 会再次开始工作。

我附加原理图。

此致、

侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    感谢您向我们提出问题。 请在此处查看以下内容:

    1、电源:确保 MUX 电源稳定且在指定的范围内
    2.控制信号:确保传输到 MUX 的控制信号稳定且正确。
    3.初始化顺序:检查初始化和上电顺序。 顺序不正确可能导致操作不正确。

    如果这些检查结果显示正常、那么请查看晶体管控制-确保控制 MUX 接地的 BC847B 晶体管工作正常。 如果晶体管开关不当、可能会影响多路复用器的运行、此处可能发生的情况可能是如此、因为这不是 TMUX1072的典型行为。

    如果这些提示无法帮助解决问题、请告诉我您是否可以提供一些示波器截图。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

                 我完成了所有测试。 MUX 电源稳定且在该范围内。 我也签了"Scope"。

    检查所有控制信号。

    我们并不是要始终切换晶体管。 晶体管始终处于导通状态。

    此外、我只想知道、哪一个更适合用于这些目的。 或 MOSFET。

    此致、

    侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    因此、对我来说、控制地面是一个新颖的概念。 我进行了一些研究、似乎挂起是由 ESD 二极管引起的。  器件的电源、I/O 和控制引脚上有 ESD 保护二极管。 如果您断开任何电源引脚、电源将通过保护二极管供电、这便是您看到挂起的原因。 控制此处接地引脚的更好解决方案可能是 MOSFET。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      1- 我也接受了没有 ESD 二极管的检查、MUX 将挂起。

       我还没有切断多路复用器 IC 的电源。 IC 自动进入挂起状态。

    另一个问题是、切断 VCC 路径或接地路径、谁是控制 IC 电源的更好选择。  

    此致、

    侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    感谢您的反馈。 控制 IC 的电源通常是控制 VCC 路径。 如前所述、我之前尚未将控制接地视为控制 IC 电源的替代方法、这就是我在这里自然倾向于 VCC 路径选项的原因。  

    此致、

    亚历克斯