This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357:在5V 电压轨上具有3.3V 逻辑兼容性

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1341771/ts5a3357-3-3v-logic-compatibility-at-5v-rail

器件型号:TS5A3357
主题中讨论的其他器件:TS5A3359

您好、我们希望使用此开关在5V 电源轨下运行、但由 MCU 在3.3V 下控制。 数据表指出 VIH 为0.7xV、而5V 提供3.5V。 这是正确的吗、它是否意味着它可以通过3.3V 逻辑进行控制?

此外、如果上述情况属实、则意味着我们应使用引脚兼容的器件 TS5A3359、哪款 VIH 为2.4V?

谢谢。此致、

斯特凡