This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:工作温度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1341407/sn74lvc1g3157-operating-temp

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: EP

我们希望确保此器件(SN74LVC1G3157)的工作温度为-55C 至+70C。 这是可用的东西吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应团队您好!

    虽然没有 另一版本的 (SN74LVC1G3157) 可以在-55C 至+70C 温度范围内运行、但有另一个器件(TS5A3159-TS5LVC1G3157 EP)

    采用 SOT-23封装、可作为 P2P 替代产品、能够在您所需的温度下工作。

    查看比较结果以了解我是什么人。

    如果还需要任何其他帮助、请告诉我  

    此致、

    卡梅隆