This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:关于将数据表修订版本从 SCHS047K 更改为 SCHS047L。

Guru**** 2510465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1339734/cd4051b-about-datasheet-revision-changes-from-schs047k-to-schs047l

器件型号:CD4051B

尊敬的支持团队:

在 PCN 上存在一个问题、我们作为经销商已经通知了客户。
关于 TI 于2023年9月6日发布的 PCN #20230906004.1、由于添加了 FAB/ASSY、因此数据表的 ESD 等级和电气特性也发生了变化。
您能告诉我为什么 ESD 稳健性被削弱了?

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜、新裸片尺寸更小、没有足够的空间提供更好的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    感谢您向我们提出问题。 看看我们的内部源、这似乎是由于300mm 转换造成的变化。 新裸片准确地反映了采用新裸片的所有封装的 ESD 等级。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Clemens-San 和 Alex San

    感谢您的答复。
    我知道 ESD 等级适用于所有封装。
    但是、客户注意到、在修订版 K 中、每个封装具有不同的 ESD 等级。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSSOP 封装在修订版本 K 中是全新的、并且一直使用新芯片。 (4051和4053与老死不同。)

    在版本 L 中、所有封装都切换到了新的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyuma-san:

    克莱门斯就在这里。 新修订版本 L 表示所有使用新芯片的封装、因此 ESD 等级现已反映这一点。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Clemens-San 和 Alex San

    感谢您的 回答。
    我知道 PCN 已经发布、而且新修订版 L 表示所有使用新裸片的封装、因此 ESD 等级现已反映出这一点。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyuma-san:

    正确! 我将继续、现在关闭此主题、但如果您需要任何其他内容、请告知我们!

    此致、

    亚历克斯