This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:模拟开关和以太网模拟信号

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1333961/ts3l501e-analog-switch-and-ethernet-analog-signal

器件型号:TS3L501E

您好、团队成员:

我有关于 TS3L501E 的一些问题、或者更一般地说、关于如何使用模拟开关将以太网模拟路径从一种方式切换到另一种方式。

如果我们在每个端点都有变压器、那么线路上的共模电压对于中间模拟开关中的站是否会是个问题?

感谢 大家、

e.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件可传递0至 VDD 范围内的任何信号。

    2.  您试图通过多路复用器输出的信号电压是多少

    (例如、如果您的以太网信号范围为  -2.5V 至+2.5V )、此器件将不支持该应用  

    请告诉我更多信息、我很乐意为您提供帮助!

    此致

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这不是我的怀疑、但您的回答对我同样有用。 以太网端口利用变压器在 IC 和通信线路之间提供绝缘。 我想了解是否有 解决在绝缘以太网线路与其他线路之间切换问题的现有解决方案。 此类线路通常为悬空且不以接地为基准。 我认为不可能使用不带接地基准信号的模拟开关。 也许有一些经实践检验的解决方案可以将模拟以太网线路用作接地基准、但我现在不知道。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena:

    在查看您的最新响应后。 如果我理解您的问题 是正确的、下面提供了一些额外的信息、可能会对您有所帮助。

    我想了解是否 存在一个解决在绝缘以太网线和另一条线之间切换问题的现有解决方案。 [/报价]

    我相信这与其他人问及的有关此器件的问题类似。 查看此 e2e 帖子。 您可以在多路复用器上使用具有非接地参考信号的多路复用器、只要这些信号位于多路复用器的电源和接地之间即可。

    最后要注意的一点是、只要  多路复用器  电压在电源轨(GND 到 VCC)与电流和带宽限制之间、您的系统就应该没有问题。

    如果您还有任何问题、敬请告知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢