This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:+/- 5V 电源裕度

Guru**** 2579205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052, CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1340027/tmux4052---5v-supply-margin

器件型号:TMUX4052
主题中讨论的其他器件: CD74HC4052

您好、团队成员:

我的客户正在考虑让 TMUX4052在+/- 5V 电源下运行。

但是、建议运行条件规定最小 VDD 应为5V。
我的客户需要 10%的设计裕度、因此当他们使用5V 电压时、最低电源规格应为4.5V。

此器件是否有任何供电裕度?
通常、当 器件  用于5V 电压时、最小电源电压为4.5V。

如果不能降低此 VDD 规格、是否有+/- 5V 工作电压、VDD 最低4.5V 的4:1多路复用器?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑4.5V 可能会造成很大的问题。 但数据表不能保证这一点。

    总之、CD74HC4052不允许超过10.0V。但 TMXU6209会按照您的要求提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    因此、在低速下可以在4.5V 的电压下运行器件、但正如 Clemens 在数据表中提到的、无法保证器件长期正常运行。  

    您是否需要此器件的更高端供电功能? 如果您严格使用+/-5V 运行、Clemens 还提到的 CD74HC4052是一款不错的备选器件。  

    此致、

    亚历克斯