This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3384A:支持≥μ W 105°温度的 P2P 替代产品

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T16210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1339957/sn74cb3q3384a-p2p-alternatives-supporting-105-temp

器件型号:SN74CB3Q3384A
主题中讨论的其他器件:SN74CB3T16210-Q1

大家好、

我们是否具有 SN74CB3Q3384APWR P2P 器件并支持≥105°工作温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    遗憾的是、此引脚没有 P2P 选项可支持105个工作温度。 最接近的是 SN74CB3T16210-Q1。 我们还有各种16:1开关、以备类似的配置可以正常使用、但我认为使用该器件时、您正在请求 P2P、希望采用1:1配置。  

    请告诉我、在配置/通道数量方面是否有任何妥协的余地。  

    此致、

    亚历克斯