This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TON 和 Toff 与温度间的关系

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1338688/tmux1511-ton-and-toff-vs-temperature

器件型号:TMUX1511

热洛


我想知道 TMUX1511的10℃ 间隔的变化(DVDD = 3.3V -40~125℃)。
数据表中提供了 TTRANSITION VS Temperature 的数据表、但无法验证 Ton/Toff 对温度的影响。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeahun、

    您能帮助说明您想了解的 Ton/Toff 规格的温度吗? 我可以帮助提供-40°C、25°C、85°C 或125°C 的一些数据点。 我们没有这些间隔期间的温度特性数据。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    请提供-40C、25C、85C 和125C 的所有数据点。

    此致、
    叶洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeahun、

    有关各个温度下的典型值、请参阅下面的。 请注意、 根据数据表、这些时间可能在定义的 X 微秒窗口内变化。 这些是来自3个器件特性数据的值。  

    -40°C 25°C 85°C 125°C
    ~22us ~20us ~16us ~15us
    TOFF ~1.2us ~1.2us ~1.2us ~1.2us

    此致、

    亚历克斯