This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:切换问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1338806/tmux1119-switching-issue

器件型号:TMUX1119

我将 TMUX11119与此配置配合使用:

-方波信号0-5V,F= 1.3KHz 连接到 S1引脚

- SEL 引脚连接到 GPIO (0-3V3),F=50kHz

- 1k 负载连接到 D 引脚

我附加了一个示波器:

黄色:输出(D 引脚)

绿色:SEL 引脚

蓝色:波形发生器(S1引脚)

为什么在波形发生器为5V 时没有与 SEL 引脚上相同的波形?

谢谢

达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S2连接了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 S2的100 Ω 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器另一端连接了什么元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    您能帮助提供您正在测试的电路原理图吗? 这有助于缩小波形差异的原因。  

    此致、
    亚历克斯