This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:对 DSI-CSI 环回的 TMUX646支持

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1338267/tmux646-tmux646-support-for-dsi-csi-loopback

器件型号:TMUX646

大家好、

我正在尝试使用 TMUX 开关通过 MIPI CSI-2 (D-PHY)实现 DSI 至 CSI 环回。

我想知道 TMUX 是否处理帧同步数据包?

同步短数据包数据类型
  数据类型描述
  0x00帧起始代码
  0x01帧结束代码
  0x02行起始代码  
  0x03行结束代码
  0x04至0x07保留

  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX646是一款模拟开关、可通过所有信号(0V 至3.6V 且频率小于6GHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    克莱门斯就在这里。 只要通过器件的信号在0-3.6V 和低于6GHz 之间、就不会有问题。 请注意、 虽然 TMUX646可以在器件之间传输这些同步数据包、但它本身不会对它们进行处理或管理。 这由 MIPI 控制器或器件驱动程序负责。

    此致、

    亚历克斯