This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:RUTR

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TSD05C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1334133/tmux1072-rutr

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件:StrikeTSD05C

尊敬的团队:

                      我们使用 TMUX1072RUTR 多路复用器来开关高频率。 IC 在硬件上发生 ESD 时会损坏。 请为我们提供有关其电路的支持,我们如何保护 IC 免受 ESD 影响。

此致、

Hussain Yakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    为了更好地帮助您告诉我以下信息  

    请发送您的电路原理图吗? 这可以帮助我防止什么电压和电流进入器件的引脚。

    2.您能否详细介绍一下电压以及 ESD 冲击在您的装置中持续的时间?  

    如果这是一个正在冲击系统的大型杂散 ESD 电压、则可能需要外部 ESD 保护。

    在您找到相关 信息后、请联系我们、我将很乐意为您提供帮助!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron,

    IC 的输入电压为5V、电流为20 mA 最大值。 集成在所有引脚上。

    ESD 电压为800伏。 ESD 时间为30秒 至1 分钟。

    原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    因此、我将把它发送给我们的 ESD 团队、看看我们是否有二极管可以帮助保护 您的设计。

    1.为了帮助 ESD 团队, 800V ESD 在哪里打击?(多路复用器的哪个引脚)

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    谢谢您继续观看!

    您好、Hussain、

    正如 Kameron 所问的,正在被测试的多路复用器的引脚在这里将是非常有帮助的,以确保我可以在这里推荐最好的设备!

    此外、该800V 和30-60秒是测量的 ESD 发生时间、还是您要在 MUX 器件上进行的测试?

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

       感谢您的答复。

       我们不会直接在多路复用器器件的任何引脚上提供 ESD。 我们对硬件外体和不锈钢外体进行 ESD 测试。 当我们给 ESD 外体附近的多路复用和身体的其他部分。 多路复用器会造成损坏。 引脚7和引脚11靠近人体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    感谢您在此进行澄清!

    您能否提供您当前在引脚7和11上使用的器件的器件名称?

    只是确认一下、30-60秒时间是您正在进行的 ESD 的恒定持续时间、还是您在整个时间范围内以短暂突发冲击 MUX?

    此致、

    乔什·普鲁辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

               在引脚11处、我们连接一个镍、引脚7处于开路状态、而不连接任何位置。 我们在30-60秒的持续时间内不断为 SS 主体提供 ESD。

    此致、

    侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    在这里、我想进一步了解一下测试场景。 施加的电压是否符合 IEC 61000-4-2等特定标准、还是800V 的恒定交流/直流电压? ESD 冲击通常仅在~100-150ns 的时间范围内发生、因此我想了解系统的要求。

    此外、IC 的故障看起来是什么样子的? 在 ESD 冲击期间、冲击之后是否没有数据传输、或者 IC 的行为是否有所不同? 是否有某些引脚发生了故障、或者器件作为一个整体是否发生了故障?

    很抱歉所有问题,我只是想确保我完全理解手头的情况,然后再推荐设备!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

               我们不遵循 IEC 标准、而是仅在硬件上应用800V 直流瞬变。 当我们给 ESD 一些时间 IC 停止数据传输,我们重置 IC 的功率,然后我将再次启动,有时 IC 损坏,它停止传输数据和加载电路。   只有多路复用器 IC 发生故障、其他电路正常工作。  

    此致、

    侯赛因·Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Husian:  

    Josh 在接下来的几天里外出工作,所以我会接管并帮助你。 我试图快速了解这一点、好像您在向硬件施加800V 直流瞬变、它会损坏多路复用器 IC。 我还注意到、流经的电流最大为20mA。

    我们的二极管只能处理处于1 -10mA 范围内或低于击穿电压的恒定传导。 由于20mA 电流和瞬变的持续时间较长、如果用于此应用、我们的器件可能会烧毁。  

    我们目前的产品系列中没有任何产品、但齐纳二极管可能是适合这种情况的选择。  

    此致!  

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

                            我们已经在 引脚7和引脚11上连接5V TVS 二极管、并相对于接地连接 MUX 的输入电源。 我们通过它获得很好的结果。 但有时 MUX 会损坏。 请帮助我们、如何保护多路复用器 IC 免受 ESD 和浪涌的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Husian:  

    流经 ESD 二极管和多路复用器的正常电压是多少? 我查看的是 TMUX1072的数据表、其中显示工作电压约为18V。 我担心、您目前使用的二极管在不应出现的情况下导通、这可能会对器件造成损坏、并且保护不一致。 如果是、则二极管的工作电压或击穿电压需要更高、这样二极管就不会在正常工作期间导通。  

    此致!

    麦肯齐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

                    多路复用器通过5V 和5V TVS 二极管工作、并且我们将施加800V 直流 ESD。 在多路复用器上添加 TVS 二极管后、现在多路复用器不会损坏、但会挂起、就像其公共端和 NC 端打开而不给出恒定值一样。 为12位模数转换器供电。

    此致、

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    由于测试参数未使用 IEC 61000-4-2标准、我们无法保证我们推荐的器件会为您的系统提供保护。 话虽如此、我认为我们对这些线路的最佳建议将是 TSD05C。 我强烈建议对这款器件的某些样片运行测试、您可以从 TI.com 订购这些样片。  

    由于您测试的规范具有比我们通常测试的更高的电流和持续时间、我不确定此测试的结果、但根据此线程中的信息、我认为这是我们目前的最佳解决方案。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛