This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646 MIPI 开关

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1336017/tmux646-tmux646-mipi-switch

器件型号:TMUX646

您好、TI 团队、

我计划 在新设计中使用 TMUX646。 我有一些疑问

1. clk 和 data 引脚是否是专用引脚?

2.我可以将数据通道连接到开关的时钟引脚吗?

3. TMUX646是双向开关。 那么、我可以将以下信号用于背对背开关连接、

谢谢。

文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    感谢您联系我们! 时钟和数据引脚不是专用的、因此您可以自由地将数据连接到时钟、反之亦然、如您所说的那样。 您可以参阅数据表的第8.1节以查找该信息。

    由于开关(以及我们的所有开关)的双向特性、我认为您的配置不存在问题。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢。 1250MHz 和2500MHz 处的插入损耗是多少

    谢谢。

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    TMUX646所有频率下的插入损耗可在数据表第6.6节的带宽图中看到。   1250MHz 和2500MHz 处的插入损耗分别约等于-1.1dB 和-1.8dB。 如果您想在仿真中使用 s 参数模型、产品页面还提供了该模型。  

    此致、
    亚历克斯