This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:TMUX6119

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1336947/tmux6119-tmux6119

器件型号:TMUX6119

高我需要 RS 422信号开关控制信号电压电平最大值12V 最小值-7V 的双刀双掷或双刀双掷开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当电源涵盖此范围时才能实现此范围内的开关信号。

    接收器可以接受的范围是−7V 至12V、但这未必是总线上实际出现的电压范围。 当您有一个5V 驱动器时、总线电压将介于0V 和5V 之间。

    RS 至422驱动器和开关之间是否存在接地漂移? 如果是、有多大?