This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4053:其他电源电流意味着?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1336326/cd74hct4053-additional-supply-current-means

器件型号:CD74HCT4053

这里的额外电源电流是指什么?

仅当我使用 Vcc-2.1V 电源时才应考虑这一点吗??? 请澄清。

另外、它也称为"每输入"。 这意味着什么?  

此致、

Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 了解和解释标准逻辑数据表应用报告的第4.6.28节。 仅当使用的输入电压不接近 GND 或 VCC 时、才会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pradeep、  

    当控制引脚电压介于 GND 和 VDD 之间时、您会看到静态电流尖峰。 处于该条件下的每个引脚都将增加更多电流。 这通常不是这样、因为您通常使用接近电源的电压和接近 GND 的电压之间的控制输入进行切换。 但是、如果您在中间使用电压、电流会达到尖峰。

    谢谢。
    Rami