请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3L501E 大家好、
使用 TS3L501E 打开/关闭输入网络电缆时。 我们是否需要在 TS3L501E 之前安装信号变压器或者将输入连接到器件?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 Dane、
TS3L501E 只是一种无源开关、因此只要不超过电压和电流限制、它就可以正常放置。 因此、对于此器件、I/O 需要介于电源和地之间、并且在导通状态下电流不能超过128mA。
您是否碰巧知道变压器的 使用方式? 我相信在这些方面经常有某种偏见。 因此、典型的 BaseT 以太网信号可能包括一些负电压、但偏置后变为正电压。 如果不偏置、TS3L501E 将无法支持负信号。
谢谢。
Rami