This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:电源电压范围之外的信号电平

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1335387/sn74cbt3257c-signal-level-outside-the-supply-voltage-range

器件型号:SN74CBT3257C
感谢你的帮助。

我想向您提一个有关您的器件 N74CBT3257C 的问题。

我计划在音频开关电路中使用此器件。
电源电压为5V
时使用、做

对于输入信号、在模拟开关之前将二极管削波电路添加至5V 和 GND、但削波电平设置为-1.2V 至6.2V。

数据表中的绝对最大额定值表示为-0.5V 至7V。

了解内部 FET 的 GS 之间的绝对最大电压为7V 是否正确?
我是否需要将其钳制在较低的电压?

我参考了以下文章、了解-0.5V 以下的电压。

e2e.ti.com/.../sn74cbt3257c-undershoot-protecting-voltage-and-absolute-max-range SN74CBT3257C

这里提到了 OFF 时的行为、但它开启时是否可以描述相同的行为?

勘误表包含以下说明:
"关断开关一侧的下冲保护可防止开关另一侧高达–2V 的下冲"

只要不超过最大电流额定值、即使在导通状态下也可以输入-2V 信号吗? 

此致、
山田市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、山田、

    下冲保护仅在器件关闭时激活。 因此您可能需要更严格地削波电平。
    话虽如此、只要电流被限制在50mA 以下、您应该仍然能够低于-0.5V I/O。 实际上将激活 ESD 结构、只要不违反电流额定值、ESD 结构就不会被破坏。 因此、您可以支持-1.2V 的电压。

    6.2V 可能不会立即损坏器件、但可能会影响器件的寿命、因为它位于建议运行条件和绝对最大值之间的灰色区域。 因此、您可能看不到即时效果、但随着时间的推移、您可能会看到器件性能的一些变化。  

    话虽如此、从技术角度而言、您将违反数据表、因此我无法保证以这种方式使用时会出现任何规格、但我可以说、如果您操作的是钳位二极管并且电流受到限制、那么该器件不应发生炸 Y。


    谢谢。
    Rami