This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:SN74CB3T3245PWR 热性能信息~ TC、θJc Ω 和 θJb Ω

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1329232/sn74cb3t3245-sn74cb3t3245pwr-thermal-information-tc-jc-and-jb

器件型号:SN74CB3T3245

我们听取了客户关于 SN74CB3T3245的问题 PW Tc、θjc 和 θjb 的 R 热阻值。 由于数据表(SCDS136C)中没有信息、您能否回复每个值并在数据表中添加此类值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、田原市

    我已提交此器件的热模型请求。 我们应该在大约一周内得到信息、届时我将在这里回复这些数据。  

    谢谢!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的支持。 您能在获得这些数据时提供这些数据、还是告诉我们它们的状态和时间表?

    此致、

    --

    M. 田原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、田原市

    很抱歉耽误你的时间。 似乎处理热模型请求的团队有相当多的积压、根据当前完成率、我会再花一周时间来取回数据。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、田原市

    有关请求的信息、请参阅以下内容:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 88.4
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 32.6
    结果-θ JB (标准数据表值) 50.7
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.6
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 50.3
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用