This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:适用于 DP83822和位置的 TS3L110设计

Guru**** 2582115 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1334809/ts3l110-ts3l110-design-for-dp83822-and-position

器件型号:TS3L110

大家好、

我的客户将使用 TS3L110作为以太网 PHY 设计的交换机。  

只是想要检查客户是否希望将  TS3L110放置 在如下所示的中间位置。  

是否有任何建议或风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西安市好博

    我不熟悉以太网的物理层功能、因此如果不出问题就无法给出确切的答案。
    因此、我的理解是 AVD 电源将施加在磁性元件的中心抽头上、这样将会偏置线路。 通常、使用我们的 TS3L110时、您会需要对信号进行偏置、因为以太网将具有<0V 的信号、而多路复用器只能支持0-5.5V。 我们是否知道 AVD 电源电压? 我在这里的理解是否正确、即偏置信号是多路复用器将看到的信号? 或者多路复用器会看到输入<0V 的非偏置信号吗?


    底线、如果您的客户能够保证多路复用器实际检测到的信号在0-5.5V 之间、他们就没有问题。  

    谢谢。
    Rami