This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7612:未上电时的 MUX 状态

Guru**** 2581005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1334573/tmux7612-mux-status-when-unpowered

器件型号:TMUX7612

器件未通电时的开关状态是什么?  输入和输出之间是否隔离?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关本身是打开的、但电源轨有钳位二极管、因此绝对最大额定值可以防止电压超过 VDD + 0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、

    如果您在电源关闭时施加信号、则可能会打开器件。 我们无法保证任何结果、因为从技术角度讲、它使用的是规格之外的器件、但您最终会对内部 FET 栅极反向供电、从而打开源极到漏极的路径。 因此、从技术角度而言、如果 S/D 引脚上没有信号、通道将关闭、但在重要的情况下、当信号位于源极/漏极上时、器件信号路径将开启

     
    如果您需要支持断电保护功能的4通道1:1器件(当电源= 0V 时将输入隔离到输出)、请查看 TMUX741xF

    谢谢。
    Rami