This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:TMUX1308-Q1的12引脚(S3)被下拉至内部接地?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1334223/tmux1308-q1-12pin-s3-of-tmux1308-q1-is-pulled-down-to-ground-inside

器件型号:TMUX1308-Q1

大家好、

我是否可以知道、当 VCC 未通电 但 EN 被下拉至接地并启用时、TMUX1308-Q1的12引脚(S3)是否已下拉至内部接地?

谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    因此、当器件未通电时、该器件的 S3引脚上没有集成的下拉电阻器  、但它确实具有反向供电保护、因为从任何信号引脚到电源没有 ESD 路径。  

    这种保护不 属于此器件的建议操作范围、也不能保证器件的长期可靠性。

    对于一些具 有关断保护特性 的器件、我们建议在信号引脚上存在电压且多路复用器电源为零时使用。

    如果您需要更多帮助、请告诉我!

    此致、

    卡梅隆