This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:输入电压范围

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX2889, TMUX6236, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1333056/tmux4827-input-voltage-range

器件型号:TMUX4827
主题中讨论的其他器件:TMUX6236、TMUX2889

您好!

1) 1)数据表 P12中的信号摆幅(W)是什么意思、"图6 -22. 最大信号摆幅"? 这是否意味着当频率= 1kHz 时可以输入低于10Vpp 的信号?  我感到困惑的原因是、在数据表 P21中、±12V 信号是输入/输出、"8.3.1超电源电压"。

2) 2) 如果对输入和输出±12V 的频率存在限制、您是否可以推荐满足以下条件的产品?

・2:1 (SPDT)、2通道

・μ s 输入频率:典型值125kHz 正弦波(100kHz~150kHz)

・μ V 输入电压:10Vpp (-5V 至5V)、如果可能的话、20Vpp (-10V 至10V)  

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    是的图形意味着 、当频率=1 kHz 时可以输入小于10Vpp 的信号、是的、当通过多路复用器传递+/-12V 信号时、频率存在限制 (如果需要,我可以进一步了解此内容)

    TMUX6236可满足您的要求、但需要采用双电源来处理 10Vpp 和20Vpp 信号

    切换到 tmux6236是否适合您的系统?

    请告诉我!

    此致

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron-San:

    感谢您的答复。

    1) 1) 您能告诉我通过+/- 12V 信号的最大频率吗?

    2) 2) 感谢您介绍 TMUX6236。 但是、我希望产品能够使用单电源(=3.3V)输入正负信号。

    是否可以使用 TMUX2889?

    此致、

    西市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    在与我们的设计团队交谈后、该器件应该能够传递一个 小于10kHz 的-12V 到+12V 信号。

     实际上、TMUX2889比 TMUX4827更不适合您的应用、因为它额定不能处理  20Vpp (-10V 至10V)信号。

    是否可以选择降低输入频率信号?

    如果 第一个问题为否、那么在双电源中使用 TMUX6236是否有原因?

    请告诉我您的看法

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron-San:

    1.谢谢。 我了解。

    2. 由于输入的是125khz 的 RF 信号,因此不能降低频率。

    如果输入了10Vpp (-5V 至5V)信号、TMUX2889能否支持125kHz 信号?

    此外、我需要使用 TMUX2889或 TMUX4827而不是 TMUX6236、因为我要使用单个电源输入正负信号(可以是 TMUX4827)。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nish、您好!

    有关此应用中2889的更多信息、请查看此 e2e。

    我们将注意这个用例、并注意该用例以用于未来的器件开发

    此致、

    卡梅隆