This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX2889:输入信号125kHz/10Vpp 正弦波的特性

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236, TMUX2889, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1333638/tmux2889-the-characteristics-for-the-input-signal-125khz-10vpp-sinusoidal-wave

器件型号:TMUX2889
主题中讨论的其他器件: TMUX4827、TMUX6236

"TMUX2889"能否使用125kHz/10Vpp 正弦波的输入信号?

该数据表中包含以下说明。
-信号路径输入/输出电压是-5.5V 最小值和+5V 最大值。
-"–3dB 带宽"是72MHz 典型值。
因此、我们认为该器件可能会以125kHz/10Vpp 正弦波的输入信号振荡。

我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Tomohiro、

    因此此器件无法支持 125kHz/10Vpp 正弦波。

    为了提供背景信息、请查看此 e2e

    TMUX2889和 TMUX4827的工作内部架构相似、这就是这两个器件都无法满足您要求的原因。

    对于 您的应用、一种选择是使用 TMUX4827、但要传递  <10kHz/10Vpp 正弦波信号。  

    2.另一种选择是  在双电源中使用 TMUX6236来传递  125kHz/10Vpp 正弦波。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的快速响应。
    TMUX2889的数据表中未说明"最大信号摆幅"与频率间的关系、但 TMUX4852具有这些说明。
    我们认为 TMUX2889是一种广泛可靠的器件。
    遗憾的是、我们搜索的是具有"单电源"和"125kHz 工作频率"的器件。
    请再次与设计团队讨论 TMUX2889。
    125kHz 下 TMUX2889允许的摆幅电压是多少?

    此致、
    T. 上野@

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Tomohiro,

    与设计团队再次交谈后、他们通知我、实际上我们可以预期2889具有与4827相似的性能、

    通过查看此图、您可以记住(2889仅适用于(+/-5.5V)范围内的信号)、可以放心地说此器件可以在125kHz 下支持0至2V (1Vpp)的信号。

    我们记得在未来的修订版本中更新2889数据表。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    卡梅隆