This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:上电延迟

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1333932/ts3a5018-power-on-delay

器件型号:TS3A5018

大家好、

我的客户询问 IC 在通电后正常工作需要多长时间? 您可以帮助进行评论吗?  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于存在去耦电容器、电源电压将缓慢上升。 因此、当电源电压达到指定的最小值1.65V 时、开关便开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Clemens 的观点、我们不指定此器件的任何 VCC 上电延迟。 但是、当器件达到1.65时、开关将开始工作。

    如果您需要更多帮助,请告诉我!

    此致、

    卡梅隆