This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:输入信号125kHz/10Vpp 正弦波的特性

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1332285/tmux4827-the-characteristics-for-the-input-signal-125khz-10vpp-sinusoidal-wave

器件型号:TMUX4827

"TMUX4827"能否支持125kHz/10Vpp 正弦波的输入信号?

该数据表中包含以下说明。
-信号路径输入/输出电压为-12V 最小值和+12V 最大值。
-"–3dB 带宽"是72MHz 典型值。
因此、我们认为该器件可能会以125kHz/10Vpp 正弦波的输入信号振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Tomohiro、

    实际上、此器件无法支持  125kHz/10Vpp 正弦波的输入信号。

    根据该图、摆幅为2V 或(1Vpp)的信号可通过多路复用器发送。  

    对于10Vpp、我们将需要以较低的频率工作的信号才能正确地通过多路复用器。

    减慢输入信号是否是一种选择?

    如果我们将速度减慢至50kHz (根据此图)、我相信您的信号将通过多路复用器。

    请告诉我您的看法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的快速响应!
    我们可以理解您的答案。
    顺便说一下、请让条件利用-12V 至+12V 的输入范围。
    我们认为、最好使 TMUX4827的电压能够处理–12V 至+12V 的输入电压、超出了电源电压。
    我们希望知道其条件才能获得最佳优势。

    此致、
    T. 上野@股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Tomohiro、

    在与我们的设计团队交谈后、这个器件应该能够传递一个 小于10KHz 的-12V 到+12V 信号。

    虽然这不在数据表上、但我们将在内部针对如何在任何进一步的数据表修订中包含在数据表上进行调整。

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆