This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:输入 BW

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX2889, TMUX4827, TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1332292/tmux4827-input-bw

器件型号:TMUX4827
主题中讨论的其他器件: TMUX6236、TMUX2889

您好!

我们的客户正在寻找一种能够切换125KHz/134kHz、10Vpp 信号的多路复用器、我们可以使用 TMUX4827吗?
根据"图6-22"。 最大信号摆幅"、对于超过50kHz 的输入、振幅似乎限制为2Vmax。

通过实际的客户试用、
输入10Vpp_100kHz 信号时、来自 D1的输出衰减至6Vpp。

请告诉我是否有一个 MUX 可以用于单电源5V、125KHz/134kHz、10Vpp 输入/输出。

或者 TI 是否推荐 Vss 大于10V 的多路复用器?

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    纵观产品系列、TMUX4827的最佳替代产品是 TMUX6236。

     如果电源设置为过高的 5V 和-5V、它可以支持125KHz/134kHz、10Vpp 输入/输出信号。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron-San:

    改为 TMUX6236似乎很难、因为客户电路已经有一个5V 的单电源。

    在 TMUX4827等以下条件下、TMUX2889是否也无法使用?

    VDD=5V 单电源
    输入信号:+/-5V、
    频率125KHz/134kHz、

    此致、

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    如果 tmux2889在 您的客户当前 应用中使用、

    因此、  tmux2889  通常用于音频应用(因此电压摆幅更小、频率(< 20kHz)更低)。 +/-5V @ 125KHz/134kHz 被视为此器件频率的大摆幅、因此这些器件的栅极难以保持在较高摆幅范围内。

    我们可以做的下一件事是让我们离线对齐并更详细地讨论这个问题。

    请发送电子邮件至离线状态。

    此致、

    卡梅隆