This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:TMUX131是否可用作 USB2.0多路复用器?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000, TMUX131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1332323/tmux131-can-tmux131-be-used-to-as-usb2-0-multiplexer

器件型号:TMUX131
主题中讨论的其他器件:TS3USB3000

大家好、团队

TMU131的带宽为6.5g。TMUX131是否可以用作 USB2.0多路复用器(除了通道外、功能与 TS3USB3000类似)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    TMUX131可支持0至3.6V 的任何输入信号 (就像 TS3USB3000)   并且在输入信号频率为 480Mbps (240MHZ) 这是 USB 2.0 标准。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我!

    此致、

    卡梅隆