This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:标记

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1330970/sn74lvc1g3157-markings

器件型号:SN74LVC1G3157

您好!

我们使用  SN74LVC1G3157 、并且我们收到了来自2个不同供应商的器件、该器件带有不同的标记、我认为这些标记类似于日期/年码。

请告知如何解读这些问题。 其中一个器件(如标记所示)通过了我们的测试。

我们已经将 问题范围缩小到仅限于 SN74LVC1G3157、因为该问题只是更换器件、通过测试。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个二进制生产日期代码、适用于2021年2月或6月。

    该供应商的所有部件是否都出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    克莱门斯在这里是正确的。 左侧的器件为2021年2月、右侧的器件为2021年6月。 您遇到的故障机理是什么?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、感谢您分享标记格式。

    可以。 所有部件都无法从该供应商处获得。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    故障板上的压降针3和4为高电平。

     与通过的组件上的270kΩ 相比、故障组件上引脚3和引脚4上的电阻大约为400KΩ Ω。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关闭合时、引脚3和4之间的电阻应接近10 Ω、当开关断开时、应大于5 MΩ。 您具体如何测量? 在存在其他组件的情况下、您是否尝试在电路中进行测量?

    实际故障是什么? 超出了数据表中保证的哪些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    正如 Clemens 提到的、这里的电阻读数很奇怪。 开关闭合时、器件的典型导通电阻约为10 Ω、开关断开时、器件应具有高阻抗。 如果需要任何帮助、请分享您的电阻测量方法以及器件的故障机制。  

    此致、
    亚历克斯