This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:该 IC 是否连接没有电源的任何端口?

Guru**** 2581115 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1330830/ts3l500ae-does-this-ic-connect-any-port-being-without-power-supply

器件型号:TS3L500AE

我需要一个 IC、其工作方式与带有其线圈的 SPDT 继电器类似。 我的意思是、在没有电源的情况下、我需要连接"C (COMMON)"和"NC (常闭)"触点。

当电源稳定时、我可以决定是将此配置 "C" 更改为"NC"、还是将其修改为"C"更改为"NO"。

如果 TS3L500AE 无法以这种方式工作、是否有其他 IC 可以实现?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电源的连接将需要耗尽型 MOSFET。 TI 不会制造此类开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    Clemens 正好在这里-这需要一个耗尽型开关、我们目前在产品系列中没有该开关。 但会将此添加到我们的备货中!

    如果您还需要其他东西、请告诉我。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回答。

    此致。