This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:TMUX1109单路至双路电源模式开关

Guru**** 2557990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1330356/tmux1109-tmux1109-single-to-dual-supply-mode-switch

器件型号:TMUX1109

大家好、我们将使用 TMUX1109对几个连接到 DA 和 DB 的 PMU 进行多路复用、以偏置/测量 DUT 上的多个引脚。 我们主要在单电源模式下使用 TMUX、其中通过系统资源将 VDD 设置为4.8V、然后将 VSS 连接到 GND。 不过、我们有一个测试实例、可用于动态将 VSS 调低至-0.7V。 我们在允许的 VDD VSS 允许范围的边缘运行此命令。 当我们从单电源模式转换到特殊的双电源时、我们遇到了损坏 TMUX 的问题、其中 VSS 对 VDD 的电阻较低。 我的问题是、如果允许 VDD 为4.8V、VSS 为-0.7V 的模式、您会看到什么情况会使 VSS 损坏 VDD? 会产生一个 VSS 上拉至 GND 的脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许高达6V。

    开关时是否存在电压尖峰? 请使用示波器进行检查。 (通常、去耦电容器会阻止快速的电压变化。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高洁明:

    感谢您的关注。 当我们从 VSS 的中继接地端切换到 PMU 以抵消电压时、我们在示波器上确实看到了一个尖峰、但没有发生违反6伏范围的情况。 我从有关 TMUX 的其他问题中读取到、允许使用非对称双电源、因此4.8V 至-0.7V 不应该是问题。 您是否认为 VSS 上的损坏是由于超过绝对最大值6V 的尖峰所致、或者 VSS 上高于 GND 的尖峰也可能引起问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VSS 上的正尖峰超过绝对最大额定值、则可能会成为问题。

    也可能在断开 TMUX 电源连接时出现尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo:

    如果 VSS 尖峰高于 GND、则可能会看到器件损坏。 建议工作条件表明其不应超过0V、绝对最大值不应超过0.3V。 是否完全达到了0V 以上的尖峰? 如果是、则应避免这种情况以保持器件正常运行。  

    此致、

    亚历克斯