This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:断电时开启

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1328689/ts5a23166-turn-on-when-power-off

器件型号:TS5A23166

您好!

下面我可以满足一些特殊的应用需求。

1、 低电平使能  

2. 常闭(即使没有电源也可以进行)

3、2通道最好、如果有1通道或4通道可以。

我发现大多数低电平有源开关都具有 断电保护功能、对此应用有什么其他建议吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个可在无电源的情况下导通的开关需要耗尽模式 MOSFET。 TI 不会制造此类开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、我们目前没有任何耗尽模式开关。 这里用例是什么? 这是您的应用所必须具备的特性吗?

    我们有大量断电保护开关、因此如果您告诉我其他一些关键参数、我可以帮助您找到替代方案!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在不通电的情况下、我需要 A 仍然能够连接到 B。 我想利用 Type-C 的 CC 引脚的连接来控制插入 USB 插头时 Type-C USB 是否供电。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我了解。 因此、这将需要一个我们目前没有的耗尽模式开关。 我们的团队可以离线联系您、详细了解此用例。  

    此致、

    亚历克斯