This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:用于 SN74LVC1G66的 PSpice 或 TINA TI 模块

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1329428/sn74lvc1g66-pspice-or-tina-ti-module-for-sn74lvc1g66

器件型号:SN74LVC1G66

您好!

您是否具有适用于器件 SN74LVC1G66的 PSpice 或 TINA TI 模型? 我的客户希望使用该模型进行仿真。 只有在线 HSPICE 模型、有何差异、它是否也可以与 PSpice 一起使用?

Br、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    遗憾的是、我们没有用于此较旧器件的那些模型、因而 HSpice 模型无法与 PSpice 配合使用。  

    综上所述、我们拥有一个 IBIS 信号完整性模型、该模型可用于 ADS 或 Hyperlynx 等若干不同的仿真器、该模型将对整个通道中的开关进行建模。

    此外、多路复用器通道也可以用简单的 RC 电路建模(R =导通电阻、C =导通电容) 如果 IBIS 与系统不兼容-但我建议尝试使用 IBIS 文件、因为它比简单无源器件更精密。 这里有一个很好的 常见问题解答 、可以对此提供帮助。

    此致、

    亚历克斯