This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:是否存在可能的干扰或断电问题?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1308, TMUX1208, TMUX1574, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1328552/tmux1208-issues-with-possible-interference-or-powering-off

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TPS2116、TMUX1108、TMUX1308

我正在使用由5V 供电的 TMUX1208将3.3V VCC 导线从调制解调器多路复用到电源、但 电压/电流可能会在3小时后变得不稳定。

如果我使用的调制解调器检测到3.3V 连接不稳定、它将关闭。 我使用 TMUX1574时表现正常、没有断开或干扰。 我可以通过将 VCC 导线硬接线到源极(绕过 TMUX1208)来引脚指出是 TMUX1208、而不会出现任何问题。

基本上、如果 tmux1208无法为电源提供足够的3.3V 电源、调制解调器将关闭并需要重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1208的导通电阻比 TMUX1574更高。 这些器件专为信号而设计、而不是用于大电流。 调制解调器的峰值功耗是多少? TPS2116等电源多路复用器可能更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 你有我可以用于1:8的任何东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有最低导通电阻的8:1开关是 TMUX1108。

    (这是一个非常不常见的要求。 为什么有八个电源?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 VCC (由另一个元件提供)进行多路复用、以便为8个卡开/关供电。 我在 IO 和 CLK 线路上还有一个多路复用器、但使用的是 TMUX1308。 我成功地一起使用了一系列 TMUX1574、但尺寸/定价太大。


    我可以尝试 直接 对所有的卡运行一个 VCC、而不要将其接地、但我需要放置一个下拉电阻器、我今晚将在分线板上对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的反馈。 Clemens 可以很好地指出、器件主要用于信号开关、这也是造成该问题的根本原因。

    如果您能订购 TMUX1108的一些样片、我会好奇它的工作原理是否与 TMUX174相似、因为它的 Ron 更靠近该 器件。 否则、电源开关很可能就是您所需要的。  

    请告诉我们分线板实验是如何为您设计的!

    此致、

    亚历克斯