This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:使用 TMUX131进行设计

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX131, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1327367/tmux131-designing-with-tmux131

器件型号:TMUX131
主题中讨论的其他器件: TCA9543A

团队、您好!
我们计划在其中一个应用中使用 IC TMUX131。
有些模拟信号会根据器件 TMUX131的 SEL0和 SEL1引脚多路复用到不同的系统输入。
信号频率最高可达100MHz。
有时信号会向后流动(即从 S 到 D)

有人能回答我们对这个 IC 的疑虑吗?

1)。 能否将该器件用于双向应用? (如从 D 到 S 和从 S 到 D)
2)。 如果我们在 D1引脚上具有高频信号并且选择了 S1B、则由于我们使用 MOSFET 作为 D 和 S 之间的开关、因此开关的漏极和源极之间的寄生电容会导致 S1C 或 S1A 上是否有任何信号?
3)。 您能建议一个具有低 Rdson 的模拟开关


正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.此器件和 TI 所有的模拟开关都是双向的、可以将信号从源极传递到漏极、从漏极传递到源极。

    通常  在未选择的其他 IO 引脚上不应存在信号耦合、但频率越高、IO 引脚之间因寄生电容而产生一定的信号耦合的可能性就越大。 我们将这种串扰称为串 扰、如果您在设计中担心这一点、只需将下拉电阻器(通常为50欧姆)连接到多路复用器的 S 引脚、即可确保它们在未选择时不会浮动、这也有助于限制串扰(信号耦合)。  

    此器件由3.3V 电源供电、其 ron (RDSon)为5.5欧姆、该值很低。 您是否在寻找具有更低 ron 的多路复用器?

    请告诉我您对此信息的看法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:
    感谢您的答复。
    我希望50欧姆电阻将在 Dx 引脚上加载信号。
    当选择了 SxA 时、信号不会用于连接在 SxB 或 SXC 上的器件、因此器件可能会采取怪异行为。
    在查看器件 TCA9543A 的数据表时、他们也使用了类似的方法在输入和输出之间切换信号。


    MOS 的寄生电容是否会影响这些器件中的 I2C?
    如何缓解该问题?

    您是否正在寻找 ron 更低的多路复用器?

    可以。



    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sv、您好!

    查看此图后、我认为可以更好地表示您将在未使用(未选择的 IO 引脚)与同一通道中所选 IO 引脚之间看到的信号耦合将是此器件的关断隔离。

    通过此图、我们可以看到在100MHz 信号输入下、 隔离值大约为-50dB。

    这意味着、如果 D 引脚上放置了3.3V 信号、那么您应该只会在未选择的引脚上看到10mV 信号显示(  如果 SxA  是所选引脚、则为 SxB 或 SXC)  

    未选引脚(Sx 引脚)上的信号耦合量=(10^-50/20)* 3.3V = 10mV

    如果这种级别的信号耦合是可以接受的、则无需使用下拉电阻器! 请告诉我。

      TCA9543A 实际是 I2C 总线控制的多路复用器、它不同于由选择引脚控制的 TMUX131。

    您是否希望使用由总线控制而不是由选择引脚控制的器件?

    多路复用器的配置是否重要? 您正在寻找的典型 ron 有多低? 您能解释一下为什么您 对 TMUX131的 ron 感到关注,因为从我的知识 ron  在 i2c 应用中并不重要。 查看这一 常见问题解答 、其中介绍了 i2c 多路复用器  

    请告诉我您对这些问题的看法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:
    感谢您的详细答复。

    1.您要使用由总线控制而不是由选择引脚控制的设备吗?

    器件 TMUX131非常适合我们的应用。

    我想知道此器件中寄生电容的影响。



    这与我在将 GATE 拉至高电压以开启 MOSFET 的1KHz 的5V 正弦信号从 MOSFET 的漏极传输到源极时观察到的响应(直流耦合)相同。
    另一个 MOSFET 连接到第一个 MOSFET 的漏极、其栅极被拉至低电平。
    我会在第二个 MOSFET 的源极看到一个信号(交流耦合信号)、其电压几乎相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 SV 和你的欢迎!

    因此电容必须较低、因为在 i2c 系统中、通常仅允许使用总计400pf 的系统电容、也称为总线电容。

    由于该器件通常具有1.3pf 的电容、因此非常适合 I2C 应用、因为它不会占用总线上允许的电容。

    查看此 视频 、了解详情。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:
    感谢您的答复。

    我想知道此器件中寄生电容的影响。



    这与我在将 GATE 拉至高电压以开启 MOSFET 的1KHz 的5V 正弦信号从 MOSFET 的漏极传输到源极时观察到的响应(直流耦合)相同。
    另一个 MOSFET 连接到第一个 MOSFET 的漏极、其栅极被拉至低电平。
    我会在第二个 MOSFET 的源极看到一个信号(交流耦合信号)、其电压几乎相同

    这是否为预期行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SV、

    那么、您的问题的答案是否定的。

    当信号施加到 MOSFET 上时(当 其栅极电压 较低时)、它 实际上应该阻止任何信号 通过 输入 到输出。 我们称之为隔离。

    因此、在考虑您的应用时(因为您的   将信号从 D 传递到3个 s 引脚之一)、如果我们测量将在任何未选择的 s 引脚上看到的信号量、我们将看到很小的电压。

    如果我们看看我先前的示例、约为10mV。

    在未使用的 s 引脚上看到的这个小信号将不会影响所选 s 引脚上的信号。

    例如、如果 d 至 s1的信号传递为3.3V 和100MHz、则您将在多路复用器的两侧看到相同的信号。

    重申一下、由于未选择的信号路径、通过多路复用器的信号不会发生任何变化。

    您的输入信号将与直流耦合类似、而输出信号将与直流耦合类似。  

    如果您有任何其他问题、