This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9616:正弦波信号

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX9616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1327111/tmux9616-sinewave-signal

器件型号:TMUX9616

TMUX9616可用于切换正弦波信号。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一款模拟开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。这里清楚了、此器件是一款可传递 VSS + 10 和 VDD–10范围内的信号的模拟开关。

    此外、请尝试传递 小于该多路复用器带宽(500MHz)的正弦波信号。 这将有助于防止基准输入信号

    您使用 TMUX9616的原因是否特殊? 什么电压会流经器件?

    请告诉我  

    此致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100kHz 高压模拟信号开关至振幅为150Vpp 的200MHz。 每条通道的连续电流额定值是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harris、您好!

    您将会通过其中一 条信号路径输入多大的电流?  

    您可以为器件输入任意大小的电流、但需要确保结温保持在该范围内(-40至125C)

    让流经器件的电流过多可能会导致超出热建议温度以及器件发生故障。

    3.我们确实在200mA 电流下测试了此器件,但此测试仅使电流通过一个信号路径。

    请告诉我您的想法、以及您试图通过此器件的电流的详细信息?

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流量小于200mA、一次仅一个通道。 然而,从你在第3点提到的规范也适用于正弦波信号?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harris

    明白  、不、但如果此器件使用200mA 直流电进行了测试、那么它将能够处理来自正弦波信号的低于200mA 的峰值电流。

    总的来说、在与我们的设计团队交谈后、此器件应该适合您的应用。

    请告诉我您的看法!

    此致。