This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:MIPI 开关是否可用于 Sub-LVDS 和 LVDS 开关?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1327821/ts5mp645-can-mipi-switch-be-used-for-sub-lvds-and-lvds-switching

器件型号:TS5MP645
Thread 中讨论的其他器件:TMUX646

大家好、

我们是否可以使用"TS5MP645NYFPR" MIPI 开关来切换 LVDS 和 sub-LVDS 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravikiran、

    我实际上建议您使用 TMUX646、而不是 TSMP645。 TMUX646是另一个器件的新变体、具有更高的带宽、这在 LVDS 应用中很重要。 较高的带宽应可提供更佳的性能、因为快速 LVDS 信号的范围可以达到(0.5至1.5GHz)。

    我们 这两款器件进行了比较。

    Sub-LVDS 信号的电压和带宽是多少?   

    只要 TMUX646 IO 引脚上的信号是 建议工作条件所述的0-3.6V 之间的任何位置、您也应该能够使用该器件传递子 LVDS 信号。 子 LVDS 信号 的共模电压低于 TMUX646可支持的正常 LVDS 信号的共模电压。

    借助这些信息、TMUX646应同时支持  LVDS 和 sub-LVDS 信号。

    请让我知道你的想法!

    此致、

    卡梅隆