This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:应用和级联功能

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX131, TMUX136, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1321157/tmux136-application-and-cascade-capability

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:TMUX131、、 DS280MB810

大家好!  

我对这些 IC 的应用有一些疑问、

问题1:此器件是否可用于以下协议:USB 2.0/3.0、以太网、HDMI 和 RS232?

Q2:此器件是否可以与其他 TMUX131器件级联?

Q3我在数据表中没有看到插入损耗图、因此是否可以计算这些器件可级联的最大数量?  

非常感谢您的帮助  

此致  

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题2应该说 TMUX136而不是 TMUX131我很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还有一个问题、上述任何高速信号是否需要交流耦合电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    确定器件是否支持给定协议时的关键注意事项是电源电压和带宽。 话虽如此、在给定器件的6GHz 带宽的情况下、TMUX136似乎能够支持这些功能。  

    您确实也可以级联这些器件! 幸运的是、团队最近发布了 有关此确切主题的应用手册。 本应用手册还介绍了级联对插入损耗的影响! 当级联2个多路复用器时、可以预计插入损耗约为两倍、由此产生的损耗会增加-尽管非线性。  

     遗憾的是、我们在 数据表中未直接列出规格插入损耗。 在较低频率下、插入损耗几乎与开关的导通电阻直接相关。 当频率升高时、任何寄生电容也可能产生更大的影响。

    下面是 TMUX136的频率性能曲线。 如您所见、3GHz 时的插入损耗通常约为1dB、6GHz 时的插入损耗约为3dB (标称值)。

    对于交流耦合电容、 此器件是 无源 FET 开关、只要满足数据表规格、就可以使用或不使用外部元件正确操作。  您可以在信号路径上放置一个交流耦合电容器、只要开关另一侧的某个位置有直流偏置、并将信号保持在0V 以上即可。

    希望这对您有所帮助!

    如果还需要其他东西、请告诉我。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    首先非常感谢大家提供的详细答案和应用手册、这对我的一些仿真操作提供了很大帮助、也得到了肯定:)。  

    关于该器件的唯一一个问题、还有一个问题(如果我在数据表中忽略了这一点、请原谅我)端口 A 到 COM1/端口 B 到 COM2的最大电压、我想如果我读取正确、TMUX136就可以处理5V 信号?

    此致

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您还想到了其他一些问题、是否有 TI 提供的 IC 可以评估差分/LVDS/协议提到的信号的质量、该信号可与 TMUX 136结合使用、 DS280MB810ZBLR 是否适合与协议无关的信号调节 IC?

    再次感谢您的建议:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    从技术上讲、是的、TMUX136能够处理5V I/O 信号、但这处于器件的绝对最大额定值之下。  长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。

    建议运行条件状态通过开关的电压最高应为3.6V。

    关于 DS280MB810ZBLR、这是一个 HSSC 器件、因此我将向其宣传此主题、以提示本次调查。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有一个问题、在应用手册中、我注意到 TMUX136是一个低 R (on)器件、适用于大型级联、应用手册中的 R (on)为2欧姆、 但数据表看起来有所不同 、并且提到 R (on)为5.7欧姆、能否在此处提供一些说明? :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    虽然 DS280MB810不依赖于协议、但可用作线性转接驱动器。 根据信号电平、它可能不适合用作通用 MUX。

    例如、我预计 DS280MB810可用于多种不同的以太网应用、但我认为 RS232的信号电平较高、可能不适合 DS280MB810。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    谢谢你,在我的应用,我不打算调节 RS232信号,只有 LVDS 和高速信号:)。 RS232是我的主要应用的单独部分、考虑到这一点、DS280MB810是否适合 HDMI/以太网/USB2.0/3.0等? :).

    谢谢!  

    此致  

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    您能否分享有关 DS280MB810用例的更多信息?  是补偿通道插入损耗还是补偿多路复用器功能?  请记住、它提供的 CTLE 升压在曲线中、因此为25 GbE 提供10dB 升压设置会显著降低为480 Mbps USB2提供的升压。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    应用手册中指示的2欧姆电阻似乎是一个拼写错误。 我们将修复它! 为了说明这一点、典型 Ron 如器件数据表中所示- 5.7欧姆。 很抱歉有任何混淆!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    当然可以,我打算将 DS280MB810用作 PCB 背板的一部分,以补偿插入损耗和信号完整性问题:)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的澄清:)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    让我向我的团队成员谈谈 DS280MB810在您提到的各种协议中的兼容性。  我将在本周晚些时候分享更多详细信息。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    我和一位员工讨论了 DS280MB810在各种协议中的兼容性、他们强调了与您讨论过一个类似的主题。

    总的来说、我认为挑战在于不同的协议具有不同的物理级别要求、例如不同的交流/直流耦合要求或半双工通信与单工通信。 此外、Base-T 以太网与10G/25G 以太网具有不同的电气信号。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324357/tusb501-general-enquiries

    为了具体解决您的问题、DS280MB810将非常适合10G/25G 以太网、但我不建议将其用于 USB/HDMI 应用。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢您的回答,我相信我现在有了所有我需要的信息,以继续我的设计:)。  

    同时、感谢大家的帮助。  

    此致  

    WES