This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:简单模拟模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1326700/tmux4052-simple-analog-model

器件型号:TMUX4052

我想大致了解 TMUX4052在模拟电路中的工作原理-由于唯一可用的模型是 IBIS 模型、因此我想仅使用开关电阻和电容值为 TINA 添加一些大致等效的东西。 但是、从数据表中、我并不完全确定在何处对电容元件进行建模。

我特别想检查器件启用的情况、这意味着一个通道处于"打开"状态、而其他3个通道处于"关闭"状态。 我从数据表中看到 Cs (off)为3pF、因此我假设可以直接从3个"关闭"通道中的每个通道将一个3pF 电容器连接到 GND。

由于器件已启用、我假设与 CD (OFF)规格无关、因为"D"将始终处于"打开"状态并连接到其中一个"S" 引脚?

但是、为 cs (on)、CD (on)指定的7pF 会怎样呢? 这是否意味着从"D"到 GND 以及从所选"S"通道到 GND 的电容都为7pF (总共为14pF)? 还是仅在一侧出现? 或者我可以将其分成两半、并在"D"侧和所选的"S"引脚上都放置3.5pF 的电容吗?

下图显示了我认为合理的-左侧4个 S 通道、右侧 D 通道。 第一个"S"通道在导通电阻为60R 时处于活动状态、其他通道在1G 串联和3pF 接地(关断)的情况下不处于活动状态。 它显示了有源"S"通道上的7pF 至 GND 以及"D"引脚上的另一个7pF 至 GND。 这是否合理?

欢迎提供有关要使用的电容值的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是正确的。 请参阅 [常见问题解答]如何在模拟开关/多路复用器中实现近似传播延迟和通道间偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 Clemens Point 的实际设置正确。  不过、CD (on)、CS (on)是在开关的漏极或源极上对地测量的总电容。 因此、如果开关闭合、开关信号路径上的总电容将为7 pF。

    因此、  您应该 在 d 侧放置3.5pf、在 s 侧放置3.5pf。

    您的模型看起来是正确的。

    如需更多信息、请查看此常见问题解答。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Kameron 的评论和链接。 对我来说、将其分成两半并在每一侧放置3.5pF 也是合理的、因此很高兴将仿真的值更新为这些值。