This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6236:如果输入信号's 电压 CAN 过 TMUX6236的 Vcc

Guru**** 2468570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1321323/tmux6236-if-the-input-signal-s-voltage-can-over-vcc-of-tmux6236

器件型号:TMUX6236

团队成员

客户想要通过2:1多路复用器测试两个独立的12V 输出电压。  我们是否有可以承受 Vdd 信号的相关 MUX 器件?  我注意到 TMUX6236可以支持轨到轨、但它是否可以满足这一要求? 对于该要求、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 可用吗?

    您是否需要切换12 V 信号或电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    VDD 由 PSU 的待机电源连接到12V。

    我们正在切换来自拖车12V 主输出的12伏信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    如果我错了、请纠正我的问题、但根据我的理解、客户希望通过 TMUX6236传递两个12V 信号、同时也 使用12V 电压为其供电。  

    我假设这个问题是 TMUX6236是否可以在此应用中工作、答案是肯定的。 该器件的额定电压为5V 至36V。  

    如果您的问题是这个答案、请告诉我。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉尔古

    感谢您的回答。 您的理解是正确的。  我担心的是、输入电压等于电源轨、如果电源轨降至低于输入电压、但它仍在5V 到36V 的范围内、如果器件在这种情况下仍然可以工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值中所示、高于 VDD + 0.5V 的电压可能会损坏器件。
    如建议工作条件中所示、无法保证高于 VDD 的电压工作。

    没有12V 开关可以通过超出电源电压的电压。

    该下降多少? 0.5V 的电压差对于开关来说并不重要、我想读取信号的器件可以耐受钳位至 VDD 的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry

    今天是 TI 的假日、我们将在明天回复此话题  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    在这种情况下、器件可能会损坏。 TMUX6236不能在超出电源电压的情况下运行。  如果电源轨电压降至输入电压以下、器件将无法承受该电压、并且可能无法工作。  

    预期的压降是多少?  

    另外、能否详细说明客户的应用和要求? 我可能会推荐其他器件。

    谢谢。

    近红外