This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:TPS3700QDDCRQ1

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1324501/tps3700-tps3700qddcrq1

器件型号:TPS3700

您好!

您能否告诉我、 如果 INB-信号 先出现然后再出现 VDD 电源、会有任何影响? 是否有任何特定的电源顺序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第6.1节和第6.3节所示、INB−引脚接受可高于 VDD 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradnya、

    该器件不需要在 INBx 和 VDD 之间进行特定定序。

    杰西