This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6线 I2S 多路复用器选择

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TS3A27518E, SN74LV4053A, TMUX4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1323849/6-wire-i2s-mux-select

主题中讨论的其他器件:TS3A27518ESN74LV4053ATMUX4053、TMUX646

我正在寻找用于6线 I2S 的多路复用器。 请推荐最好的一个。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3A27518E 是一款六通道1:2多路复用器。 检查是否支持您所需的电压和速度。

    您还可以使用多个较小的多路复用器、例如2×SN74LV4053A 或 TMUX4053。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、 TMUX646是否可用于 I2S 用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 但是、为 I²S Ω 使用6000 MHz 器件会超高效。