This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518EPWR

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1323871/ts3a27518e-ts3a27518epwr

器件型号:TS3A27518E

您好!
如何检查此类 IC 上的 IC 生产日期代码
有 YL518E 的铭文
27k G4 (G4采用较小字体并带下划线)
AN5H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿马尔塞卡尔

    顶端标记与组装年份和月份以及某些组装地点代码相关。  

    YL518E 只将此器件识别为 TS3A27518E。

    第一个数字2是一年的最后一个数字。 今年是2022年。 第二个数字是从0 = 1月到10月= A、11月= B、12月= C 的月份。因此这将是7月。
    K 是内部代码、仅供 TI 使用。 G4只是旧的命名规则、用于识别符合"绿色环保"RoHS 且无铅的器件。 但我们的所有器件现已满足这些标准、因此 G4和非 G4器件实际上是相同的、我们保留名称是为了不会吓唬已经使用 G4器件的任何人。

    AN5H 是另一个器件的顶部标记吗? 或者该标记是否也位于具有27K 的同一器件上? 我没有将 AN5H 视为可能的顶部标记。  

    谢谢!
    Rami