This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC507:断电时的输入压降

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MPC507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1319823/mpc507-input-voltage-drop-when-power-off

器件型号:MPC507

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 MPC507并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

如果在未通电时对该器件的输入引脚施加电压、则电压将下降。
我希望您能够连同估计结果一起确认这一点。

■情况(1)
当电源关闭时、将10与10kΩ 串联在10V 和接地之间。

然后测量每个10kΩ 之间的电压。

在本例中、每个电压为10V、9V、8V 等。

但是、前10V 和9V 部件未连接。

电源= 20kΩ、10kΩ、10kΩ、...10kΩ= GND。

打开电源时观察到相同电压。

■情况(2)
在这里、如果将此10kΩ 更改为100Ω、

断电后、各个电压分别变成5.8V、4.7V、4.2V 等。

电压都会变低。

但是、当电源打开时、电压将正常分压。

您能看到随附的文件吗?

e2e.ti.com/.../MPC507A_0030_input-resistance-and-voltage.pdf

■注意事项
根据数据表的功能图、该器件的输入电阻约为1kΩ、并在后续级存在过压保护电路。

当电源关闭时、该保护电路没有电源。

它通过电源电路等变为近似接地电势。

对于10kΩ、它大于内置1kΩ、因此不受影响。

然而、由于100Ω 较低、它受器件内部电阻的影响、并且测量部分的电压会显著下降。

之后、它被分成相等的部分、但是不以1V 为增量。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您向我们提出问题。 这里的问题基本上是:为什么100欧姆的情况和10欧姆的情况之间的分压电压会发生变化? 或者只是为了确认观察到的行为是否正确?

    观察到的行为符合此处的预期。 对于10千欧姆的情况、内部电阻两端的压降可以忽略不计、因此压降由外部电阻器决定、因此您可以看到输入电压分成相等的部分。 如果使用100欧姆、内部电阻上的压降很明显、因此您的输入 电压会受到内部和外部电阻器的影响、这就是您看到电压分成不相等部分的原因。  

    如果外部电阻远远大于内部电阻、内部电阻上的压降很小。 如果外部电阻与内部电阻相当或小于内部电阻、则内部电阻上的压降更大。

    这有什么用吗? 如果您还有其他需要、请告诉我。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。

    该查询是为了确认测量结果和结果注意事项。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shinichi。 我现在将继续、关闭该主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    客户有其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    (1)电压应通过内部连接至 GND 生成。 内部电阻(1kΩ)在哪里连接到 GND?

    根据数据表中的方框图、 内部电阻(1kΩ) 似乎是通过内部保护电路连接到 GND 的。 这种理解是否正确?

    (2)在随附的电路图中、即使断电时信号输入到 IN8A 至 IN1A 引脚、是否也没有问题?

    输入引脚(Vs)的绝对最大额定值为20V、输入电压工作范围为+/-15V

    我们认为只要在这一范围内就没有问题。 是这样吗?

     ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinchi:

    正确的做法是、此内部1k 电阻通过内部保护电路接地!  

    此外、您对过压条件的假设也是正确的。 输入电压可以是+/-15V、这里没有任何问题!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    客户有一个其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    我了解到、当外部电阻设置为100Ω 且电源关闭时、由于电流从内部 ESD 保护电路流向 GND 的影响、输入端的电压会有所不同。

    另一方面、即使外部电阻设置为100Ω、当电源接通时、输入电压也会得到适当分压。  

    为什么在打开和关闭电源时这种现象不同?
    电流流经的路径是否不同?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这是正确的、您看到的就是此器件的断电保护功能。 当电源关闭时、信号源表示这种情况下的1k Ω 电阻。 由于电流从内部 ESD 保护电路流向 GND、这可能会导致输入端出现不同的电压。

    当电源打开时、输入电压会适当分压、因为多路复用器处于活动状态并且电流路径不同。 电流将流经多路复用器的选定通道、外部电阻将相应地进行电压分压。

    因此、是的、当电源打开和关闭时、电流流经的路径确实不同。 这种电流路径差异就是导致出现这种现象的原因。 多路复用器的运行(导通或关断)会改变输入端的有效电阻、进而影响分压。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。

    客户有其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    在前面的回答中、说明当电源关闭时、它通过保护电路连接到 GND。

    是否可以理解、断电后、保护电路部分的电阻几乎变为0Ω?

    此外、保护电路是否仅在电源关闭时连接到 GND?

    接通电源时、保护电路的电阻是否产生影响?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    如前所述、当断电时、器件在输入端呈现1K Ω 的电阻。  这意味着当电源关断时、保护电路的电阻不会几乎变成0Ω、而是变成1kΩ。

    当电源关闭时、保护电路实际上已连接至 GND、以防止对器件造成损坏。

    接通电源后、保护电路会继续工作。 它允许输入电压超过电源电压而不会损坏器件。 因此、当电源接通时、保护电路的电阻确实会产生影响、因为它有助于保持信号的完整性并保护器件免受过压情况的影响。

    此致、

    亚历克斯