This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1322611/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157

器件型号:SN74LVC1G3157

我写信询问 CMOS SPDT 开关器件的相关情况 ( SN74LVC1G3157)。

对于我们的一个项目、我们当前设计的电路将使用该组件、我需要了解开关导通电阻测量的测试条件。

下面附加了相同内容:

 

在上图中、测试条件显示了负输出电流和0输入电压、我们如何测量该输出电流、以及测试过程是怎样的。

数据表中有一个基准测试电路、但它显示了电流从输出端流向输入端、我不明白这一点。

 

如果您能为我提供测试条件以及如何处理负电流、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负电流表示电流从引脚流出、即开关连接到灌入电流的负载。

    VI = 0V 时的测试具有提供电流的负载。

    如图7.1中所示、负载为恒流拉电流/灌电流、并测量电压。 或者、连接可变电压、测量电流并调节电压、直到电流与测试条件匹配。